This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:数据表封装引脚排列与引脚排列表中的数据不对应(第:4章:引脚配置和功能)

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236, TMUX7236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1322252/tmux6236-datasheet-package-pinout-not-corresponding-with-data-in-pinout-table-chapter-4-pin-configuration-and-functions

器件型号:TMUX6236
主题中讨论的其他器件: TMUX7236

本帖子旨在警告想要使用 TMUX6236的设计人员、因为数据表中存在错误。
数据表通过以下链接通过 TI 网站下载: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6236.pdf?ts = 1707141302799 、下载日期为06-febr-2024

我已经标记了在 WQFN 封装中发现的错误、但也看到了 TSSOP 封装中的错误。 请参阅下面的屏幕截图。

如果可以更正该数据表、我将不胜感激。

在 TMUX6236的第页上、TMUX7236是 TMUX6236的直接替代产品

TMUX7236似乎具有与数据表中规定的引脚匹配的芯片引脚排列、我假设这也是应该显示在 TMUX6236数据表中的引脚排列。 但请确认哪一项正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorick:

    感谢您提请我们注意这一点。 我们将尽快纠正引脚排列错误。

    此外、是的、您是正确的。  TMUX7236数据表具有正确的引脚布局、应该与 TMUX6236数据表中的相同。

    TMUX7236是 TMUX6236的快插替代产品。

    谢谢。

    近红外