This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825IRMQR OSC 不工作 CMOS

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1321233/dp83825irmqr-osc-not-working-cmos

我们正在使用以太网转换器设计中的一个"DP83825IRMGR"、并将"ECS-250-12-33Q-JES-TR"振荡器用作物理层芯片的源时钟。 在将近2个月的时间里  、我们无法  找到振荡器的问题、也无法 在引脚12和13之间找到振荡器25MHz 的时钟源。 请查找我的设计电路的附件以供参考。

请帮助提供分析此问题以解决的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

    您能帮助我进一步了解这个问题吗-您是否能够在 XI 上看到25M 的输入?

    我建议移除 MDC 上的 PU 并在 MDIO 中添加一个2.2千欧 PU。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息、  

    XI 上没有25MHz 输入、CMOS 晶振不是 通过此 Phy 芯片启动。

     MDIO PU 是否   与  芯片 CMOS  振荡器的 启动有关、请确认一下?

    由于   CMOS 的 Phy 芯片振荡器问题、我们正在努力解决几乎30天的时间、请确认电路中不匹配元件的正确问题、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

    MDIO PU 与振荡器启动无关、但它可能影响寄存器访问。

    PHY 是否处于活动状态? 请探测 RBIAS 两端并确认所见电压。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、RBias 电阻器上没有电压。
    是由于脉冲变压器加载到芯片还是由于振荡器启动问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

    根本原因似乎在于电源电路。

    RBIAS 两端无电压是 PHY 未通电的症状。 除非 PHY 已通电、否则振荡器不会显示输入。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Mayhew:

    是的,"VDDA3V"源的问题得到纠正,PHY 芯片工作正常。

    非常感谢您的支持。