This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:SN74LV4053APW 问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319319/sn74lv4053a-sn74lv4053apw-issues

器件型号:SN74LV4053A

您好!  

我正在使用 SN74LV4053A 作为电池充电器 LTC1760和微控制器之间的桥(SMBus)。 最近、我们面临此多路复用器 IC 的问题、IC 突然停止工作、并且 VCC 和接地之间将出现永久短路。 此短路无法通过复位器件以及导致其偏置稳压器(5V) IC 故障来解决问题。

下图是我们的实现。 如果有任何问题、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该部分原理图中我没有看到任何明显的错误。

    对于 SCL/SDA/SMBA 信号、您能告诉我们什么? 是否存在任何尖峰或过冲? 它们的电压是否随时都大于5V_LDO? 5V_LDO 线路上是否存在噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandra:

    感谢您在此分享原理图。 我看不到当前布局直接存在的任何问题。 如果通过重置器件无法解决短路问题、是否尝试执行 ABA 交换? 基本上是更换新的器件、然后查看问题是否消失? 然后再次将新的更换为旧的、以查看问题是否仍然存在。  

    克莱门斯在这里也有一些很好的问题。 请告知我们、您是否可以就这些要点提供反馈、以进一步深入探讨此问题。  

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V_LDO 线路仅为这部分电路供电、没有任何噪声。 来自多路复用器的 SCL/SDA/SMBA 在电路板上用短电线执行。 两个电路板都 位于器件内部、带有塑料外壳。 因此我们决定不放置 ESD 或 TVS 二极管。 我怀疑这可能是导致 MUX 进入永久锁存状态的一些瞬态的原因。 请告诉我你教的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandra:

    感谢您提供更多信息。 您是否已执行 ABA 交换? 故障是否消失或仍然存在? 这将使我们能够查明是否存在系统级问题或器件级问题。  

    此致、

    亚历克斯