This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:无法像 P2P 竞争对手 NLHV4051一样工作

Guru**** 2512215 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, MPC508, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1321088/cd4051b-failed-to-work-like-p2p-competitor-nlhv4051

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: MPC508TMUX4051

你(们)好!

我的客户正在更换  NLHV4051 与 CD4051B 进行通信、这两个器件 引脚对 

 

引脚 兼容。 具体机制是、高压信号(可能是9/12/24V)经过某种调节、并在 CD4051B 的引脚14的输入端钳位在大约4.8V。 同时、经调节的4.8V 信号进入或逻辑电路以唤醒 MCU、然后 MCU 使直流/直流转换器能够向 CD4501B 提供5V 电源、MCU 接收来自 CD4051B 的信号、如下所示。 我们的客户已将这2个多路复用器焊接在了他们的 PCB 上。 当 MCU 成功唤醒并可以接收来自多路复用器的信号时、NLHV4051也能正常运行。 但我们的 CD4051B 无法唤醒 MCU、调节后的电压为0.8V、而不是4.8V。 BTW、CD4051B 未发热。 下面的原理图可供您参考。 您能不能就我们的 P2P CD4051B 不起作用的原因向我们提出一些看法? 是否不允许像这样使用 CD4051B? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NLVH4051和 CD4051B 在 I/O 引脚和 VDD 之间均具有钳位二极管。 当 VDD = 0V 时、I/O 电压不能超过二极管的正向电压。

    对于 NLVH4051和 CD4051B、绝对最大额定值禁止电压高于 VDD + 0.5V、如果二极管电流超过10 mA、则可能会损坏器件。 我不知道为什么 NLVH4051上的二极管实际上并未钳制电压、但这些二极管的电气特性既未说明也未得到保证。 在任何情况下、您的电路都应使用外部钳位二极管(请参阅 NLVH4051数据表的图 B)。

    唯一一个具有关断保护功能的8:1多路复用器是 MPC508、它具有不同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应。 由于该帐户对成本非常敏感、因此我想 MPC508 无法与 CD4051B 进行比较、对吧? 您认为  TMUX4051 使用外部上拉和下拉钳位二极管可以实现该功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、TMUX4051的行为应与 CD4051B 类似。 (但在理论上、CD4051B 的行为应与 NLVH4051相同。 我不知道该怎么说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xizi:

    感谢您向我们提出问题。 Clemens 在此处提供了有关钳位二极管及其绝对最大额定值的准确信息。 竞争对手器件的设计可能超出其规格、这就是客户在放入此处的 CD4051B 之前拥有有效解决方案的原因。 似乎他们有意让器件断电保护、但没有在数据表中指明。 不幸的是、MPC508在成本上无法进行比较。 根据您的建议、配备外部上拉和下拉钳位二极管的 TMUX4051将复制所需的功能、但这需要实时模拟或尝试以确保性能。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您还需要其他信息、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    我想上面的图3中的 D43可以防止电流过大。

    应先为 VDD 供电、然后为 I/O 通道接收信号。 这是使用 CD4051B 的正确方法吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xizi:

    没错。 如果不具备关断保护特性、我们必须遵循"传统"电源时序方法、即先为 VDD 上电、然后向 I/O 通道应用适当的信号。  

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的帮助。 如果解决了这个问题,我会一直向您发布:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错,Xizi! 我将继续并使该线程保持为 WFC 状态。 我期待看到结果!

    此致、

    亚历克斯