This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:LMH6586关断特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1320955/lmh6586-lmh6586-shutdown-feature

器件型号:LMH6586

尊敬的团队:

我们使用 LMH6586进行运行时开关。 所有输出最初都将处于关断模式、然后我们会进行开关操作、然后启用所需的通道。 我们看到的是、当在该特定输出的关断期间选择某种输入到输出组合时、该通道一旦退出关断模式、就不会产生输出。 首先、我们需要将该输出通道从关断通道中取出、然后提供输入到输出组合。  

这是意外的,因为我们创建一个必需的组合一些无用或以前可用的输入组合发挥作用。 请提供使输出退出关断状态而不为输出组合提供输入的解决方案。

此致、

埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    对于此应用、请务必注意、如果输出处于关断模式、则会丢失输入与输出的连接。 要恢复连接、必须使输出退出 SHUTDOWN 模式、并且必须重新建立输入到输出的连接。

    这意味着当输出处于关断模式时、您无法选择输入到输出组合、因为连接不会被保留。 您必须首先使输出退出关断模式、然后选择输入到输出组合。 这是器件的预期行为、而不是错误。 您是否可能指的是断电模式? 这与关断模式不同。 根据数据表、它似乎断电模式可以保留寄存器、但不能关闭模式。  

    避免播放无用或以前可用的输入组合的一种可能的解决方案是使用器件的视频检测功能。 该器件可以检测任何输入通道上视频的存在或丢失、并将其报告给 I2C 接口。 您可以使用此功能来监视输入通道上的活动、并且仅在输入端存在有效视频信号时选择输入到输出的组合。 您还可以使用同步检测功能来检测任何输入通道上的同步丢失、并对每个输入使用不同的同步阈值电平。  

    这款器件是我们不太常见的开关之一、我对这款器件不太熟悉、但如果您想详细了解这些主题、可以在数据表中找到上述信息。  

    希望这对您有所帮助! 如果您还有其他需要、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯