This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输入不正确时产生意外的电压输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1320528/sn74lvc1g3157-unexpected-voltage-output-without-proper-input

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TS5A63157

大家好、

我们有2个定制的 PCB A 和 B。

PCB A 的此器件"N74LVC1G3157DBVR" 用于将3V 线路通过至 OPAMP 电路。

  'SN74LVC1G3157DBVR'的控制由连接到引脚6的3.3V MCU 进行。

3V 将首先到达芯片上的引脚1 (B2)。

3V3也是该器件和 MCU 的电源电压。

根据说明、当选择为低电平时、它应从 B1获取输入。

在本例中、引脚3 (B1)接地。

期望 >> 在上电期间、由于 MCU 的'Control'为低电平、因此引脚4处不应有任何输出。

问题>>在此引脚4 (A)中我们有一个持续时间为4ms 的电压脉冲。

 

错误场景>> PCB'正在为 PCB"A"供电。

电压3V3和3V 从 PCB"B"提供给 PCB"A"

PCB "B"的电源时序为3V 和3V3。

3V3在3V 生成后4ms 从 PCB "B"生成。

 

我们的疑问 是>>为什么芯片在引脚4 (a)中输出一个短脉冲、即使它的 VCC 没有提供也是如此?

此致

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止开关 I/O 电压高于 VCC。 在您的情况下、会出现一些电流流经钳位二极管进入 VCC、该二极管为芯片提供部分电源。 对于低于1.65V 的电源电压、无法保证正常工作。

    有些 开关具有"断电保护"特性、例如 TS5A63157。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    克莱门斯就在这里。 您在这里遇到某种程度的反向供电。 为避免这种情况、建议使用具有关断保护功能的器件、以避免所演示的意外操作。 最接近的替代产品实际上是建议使用的 TS5A63157。

    此致、

    亚历克斯