This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:器件断电时的输入电压钳位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1320612/tmux646-input-voltage-clamping-when-device-powered-off

器件型号:TMUX646

你(们)好!  

我注意到数据表 8.3.3断电保护中的一个部分、其中说明了器件在断电时如何保持高阻抗。 这是好的、但我想知道保护二极管是否仍会将输入钳制到 VDD (即、如果断电、为0V)。 我注意到、在绝对最大额定值中、即使器件未通电、输入也可以是4V。 这是否意味着 TMUX646不会钳制输入?  

原因是、我希望通过分压器监控电源电压、该分压器也连接到电压监控器器件、即分压器连接到多路复用器输入以及监控器感应输入。 当达到0.5V 感应输入时、监控器会释放 RESET 引脚、只要 TMUX646不将电压钳制到较低电平、该引脚就有效。 我正在分压器和 MUX 输入之间放置一个24K 电阻、希望如果存在钳位和进入输入引脚的可接受漏电流、这足以产生差值。 但理想情况下、在关断状态下完全没有钳位。 原理图、显示随附的概念。 未显示去耦等、但它包含在实际设计中。

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管的阻抗将低于"高阻抗"。

    VDD = 0V 时的泄漏电流指定为 IOFF_3_6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的答复。 有这个关于高阻抗的假设是很好的、而且我原则上同意、但我曾经学习过一个困难的方法、那就是高阻抗并不是竞争对手的 H 桥输出上的真正阻抗。 他们的数据表要求在某些状态下具有高阻抗、但内部 MOSFET 的体二极管干扰了我们的电路。 所以,一次咬,两次害羞...

    感谢您的确认。