This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:支持快速收发器 Aurora (Xlinx)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319551/tmux131-support-fast-transcievers-aurora-xlinx

器件型号:TMUX131
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

我有快速 tranc (Aurora -来自 Xlinx FPGA)、只有6.25G、我能使用 tmux131创建环回吗? (在数据表中、6.5g 时的损耗为3dB、Ron 为5hom)
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioz、

    6.25GHz 正在接近尾声。 我们通常需要考虑余量:挑选具有1.5倍通过设备的信号带宽的设备。 在这种情况下、带宽最高的器件无法提供足够的余量。 我将加入 HSSC 团队、以防他们有适合您应用的高带宽部件。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lioz 先生/女士、您好:

       信号6.25G 为6.25Gbps 或6.25Ghz。 如果为6.26Gbps,则 TMUX131应起作用。 也可以查看我们的器件 HD3SS3212。

    此致

    布赖恩