This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6221:VDD &VSS 电源电流是否取决于负载?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1320242/tmux6221-does-the-vdd-vss-supply-current-depend-on-load

器件型号:TMUX6221

大家好、在数据表中、Vdd 电流指定为72uA、Vss 指定为30uA。 这是否取决于流经源极或漏极引脚的流量? 也就是说、如果我的应用通过开关拉取100mA、Vdd 或 VSS 电流会增加吗?

我有一个应用、我使用数量。 20的电压轨、并希望确保我充分设计电源。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;电源电流和通道电流是独立的。