This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:通过 SPDT 连接两台 PC 和打印机

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319307/ts3usb30-spdt-to-connect-two-pcs-and-printer

器件型号:TS3USB30

尊敬的专家:

我的客户正在寻找 SPDT 开关。

您能否建议推荐的器件。

--

我正在寻找在两台主机(PC)之间切换并使用一台打印机。
请介绍 USB 2.0 (480Mbps) 1:2多路复用器/多路信号分离器开关。

我可以使用 TS3USB30吗?

您能告诉我们您推荐哪些产品吗?
认为可以使用任何支持 USB2.0的 SPDT 开关是正确的吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、任何 SPDT USB 2.0开关都可以用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我知道任何 USB2.0 SPDT 开关都可以使用。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市