This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:IN Vs 的电压电平 V +/NO/NC/COM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319542/ts5a3160-voltage-levels-of-in-vs-v-no-nc-com

器件型号:TS5A3160

您好!

您能否确认我可以使用 TS5A3160在5V 信号之间切换、而选择(ON IN 引脚)信号是3.3V。

如下所示:

谢谢。

马坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    这种配置根本没有问题。 当 IN 引脚为3.3V 时、您将能够在5V 信号之间切换。  

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的快速响应。