This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:LVDS 外设通信示例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1319546/tmux131-example-for-lvds-peripheral-commponents

器件型号:TMUX131

900MHz 处有 LVDS 信号。  您能否建议我如何使用 TMUX131以便在3 TX (LVDS)到1 RX (LVDS)之间连接环回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lioz、

    看起来您为此应用选择了一个很好的器件。 足够的带宽和适当的电源电压能力。 我不是使用 LVDS 进行设计的专家、但您可能希望将您的 TX 线路连接到多路复用器的输入、在本例中类似于 S1A、S2A 和 S1B。 RX 线路会连接到输出 D1。 SEL 线路将连接到两个控制开关状态的1.8V 逻辑信号。 我知道、LVDS 通常还需要 TX 和 Rx 信号差分对上大约100-120欧姆的终端电阻器、这也需要注意。  

    希望这对您有所帮助! 如果您有 应用的方框图 、我可以在这里提供更深入的见解、但从较高层次看、这是使用我们的开关之一进行 LVDS 的典型实施。  

    额外需要了解的是、 我们 提供了 LVDS 选择指南、您可以更深入地了解 LVDS 功能。  

    此致、

    亚历克斯