This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1318656/tmux1574-tmux1574

器件型号:TMUX1574

您好、我已下载 TMUX1574 .ibis 模型、并尝试在 Cadence Sigrity aurora 工具中进行仿真。

但它正在抛出错误、表明该引脚未映射。

您能检查一下并分享.ibis 模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    我们尚未听说 TMUX1574 IBIS 模型有任何问题。  

    不幸的是,我不熟悉 Sigrity aurora 工具。 我们使用 高级设计系统(ADS)进行仿真。 当我加载模型时、我能够在对 Ron 建模时得到相应的波形。 在较旧的 E2E 中、我们的另一位工程师为 如何运行仿真提供了粗略的指南。 如果您有此软件的访问权限、您能通过这些步骤给予它另一个许可吗? 请告诉我这是否有帮助!

    例如、我能够为1.8V 情况创建 Ron 图、该图与数据表图1相匹配。 导通电阻与源极或漏极电压之间的关系:

    此致、

    亚历克斯