This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:使用 LVDS?

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1311817/ts5mp645-work-with-lvds

器件型号:TS5MP645
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646
  1. 它是否还支持1.25V 共模的 LVDS?
  2. 对于 clk 通道、是单向的还是双向的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    该器件支持 LVDS。 关于共模、它取决于差分通道上的电压。  

    例如:  

    假设 V1是通道1上的电压、V2是通道2上的电压。  Vs 是终端设备的电压 、VCM 是共模电压。  

    可得到以下公式:  

    V1 = Vs/2 - Vcm  ->  V1 = Vs/2 - 1.25

    V2 = Vcm - Vs/2  ->  V2 = 1.25 - Vs/2

    只要您在应用中使用正确的电压电平、该器件就会支持1.25V 的共模。

    是的、我们的所有器件都是双向的。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、感谢您的答复。

    我没有收到通知、所以要迟到了。  

    我有点混淆、您想说的是  

    V1 = Vs/2 - Vcm  ->  V1 = Vs/2 - 1.25

    V2 = Vcm - Vs/2  ->  V2 = 1.25 - Vs/2

    如果我想将 VDD 用于更高 cm 电压的(LVDS)、是否对 LVDS 有任何要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5MP645未指定高于1.3V 的 I/O 电压规格、甚至不指定典型值(参见图1/2/3)。 我怀疑这个器件只使用 N 通道导通晶体管、也就是说、开关的特性要差得多、或者在接近正电源时完全不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、您好!

    LVDS 中有两个通信通道、一个用于传输、另一个用于接收、它们都连接到某种类型的接收器。  

    请参阅下图、其中突出显示了 V1、V2和 Vs:

    以便具有 1.25V 的共模。 V1、V2和 Vs 需要处于特定的电压值。 若要查找这些值、 可以使用以下公式:

    V1 = Vs/2 + 1.25 (我注意到我在最初的回复中输入了"-"号而不是"+"、这是一个错误)

    V2 = 1.25 - Vs/2

    VDD 不影响共模电压。 两个通道上的电压差和接收器上的电压 会影响接收器。  

    例如:

    假设在系统中、您将接收器上的电压(Vs)设置为3V、因为我们尝试使用1.25V 的共模:

    V1 = 3/2 + 1.25 = 2.75V

    V2 = 1.25 - 3/2 =-0.25V  

    因此、我们得到以下共模为1.25V 的系统:

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的答复。 但恐怕你们错了。

    我可以告诉你 V1 = 1.25 + 0.35/2;V2 = 1.25 - 0.35/2

    您能找到您的另一位同事并帮助解答我的问题吗?

    现在的主要问题是、当 V1高于1.4V (高于 MIPI)时、是否有 TS5MP645 VDD 的要求?

    如前所述、所有直流特性的测量值均低于1.3V? V1/V2升高时、您能保证相同的性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我认为 NIR 的公式是正确的、但他用于 Vs 的值远高于您的应用看起来的值、如果您的 Vs 为0.35V、那么您的公式是正确的 、峰值电压为1.425V。只要 VDD > 1.425V、这也是正常的。  

    您正确地确认数据表中的条件仅在高达1.2V 时、但根据 建议运行条件、器件在 I/O 引脚上仍可在高达3.6V 时正常运行。  

    您计划以何种速度(GHz)运行 LVDS?  TS5MP645的带宽会随着 V1/V2的升高而降低、所以我不能保证 其性能、但如果器件带宽远高于应用的带宽、那就可以了。  

    最后、我推荐 TMUX646、它具有较高的电压、是 TS5MP645的较新版本。  

    谢谢。

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的帮助。  

    没有出现过如此高的摆幅电压来实现高带宽的情况。 好的。  

    速度将低于500MHz。  

    我希望作为供应商、您能给出更加明确的结论。  我们需要知道在 什么确切的条件下、您可以保证性能。  

    应了解 TMUX646。 我只看到、 不推荐在新设计中采用 TS5MP645。 我们一定会继续使用新版本。  

    雷·布雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    在500 MHz、我确信 TMUX646应该适用于此用例。 再次假设 VDD 设置得足够高、至少为1.5V。 为了获得最佳性能、我推荐3.3V。  

    对于 PCB 设计、我推荐此应用手册、以确保您能够从 TMUX646和 LVDS 信号获得最高性能。  

    https://www.ti.com/lit/an/scaa082a/scaa082a.pdf?ts = 1706212978071&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢确认。

    雷·布雷斯