This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:内部下拉

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1318293/sn3257-q1-internal-pull-down

器件型号:SN3257-Q1

您好!

在 SN3257-Q1上、所有 I/O 引脚(SXA/B 和 DX、X=1to4)也具有内部6M Ω 下拉电阻? 或者只有 SEL 和 EN_引脚具有该功能?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano:

    因此,该器件   在逻辑引脚上仅集成了6M 欧姆下拉电阻器( SEL 和 EN_ )

    信号引脚(IO 引脚)没有下拉电阻器。

    如果您需要更多帮助、请告诉我!