This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:允许的最大电流

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1317731/tmux136-maximum-allowable-current

器件型号:TMUX136

您好!

我希望对流入 TMUX136的最大允许电流做出一些澄清。

数据表指出它是- 20mA 连续的。 最大脉冲电流和持续时间是多少? 还是脉冲电流 x dutycyle 不应增加到规格以上?

假设 LVTTL 信号带有+3V3、多路复用器的输出端有一个100R 电阻器、如果占空比为50%、则平均电流将低于20mA。 这就是数据表中允许的最大连续电流的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在与我们的设计团队交谈后、20 mA 更倾向于采用可靠性规格。  

    使用脉冲电流意味着您可以通过器件输入超过20 mA 的电流、并且仍能可靠运行。

    因此在您的用例中、 由于占空比、有一个平均电流流经< 20mA 的开关是可以的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!