This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017-Q1:多路复用交流信号

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1, TMUX4052-Q1, TMUX2889, TMUX4051, MUX36D08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1315808/ts3a5017-q1-multiplexing-ac-signal

器件型号:TS3A5017-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX4052-Q1TMUX2889TMUX4051MUX36D08

大家好、我想对多个交流信号进行多路复用。 我的交流信号强度为500mV RMS。 对交流信号进行多路复用时、应该使用哪种 IC。

此致

A·斯里瓦斯塔瓦

9870448555

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需带宽和电压范围的模拟多路复用器。

    TS3A5017-Q1仅支持 GND 与3.6V 之间的电压。如果您的信号低于 GND、那么您需要一个支持双电源的开关( 搜索功能中的"电源电压-双电源")、或者一个具有"支持负电压"特性的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 您好  

    我同意克莱门斯在这方面的看法  

    1.如果您想使用双电源多路复用器、 可以选择 TMUX4052-Q1、因为它可以用在+/-5V 电源中、并传递该范围之间的任何信号。

    2. 如果你想用一个  单电源"支持负电压"的器件可以用 tmux2889。 而该器件是2:1双通道器件、与原始 器件的配置不同、不是汽车器件。

    您是否需要汽车器件?

    请告诉我  

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Clemens ,谢谢你的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我的预期用途不是汽车电子。 此外、由于我必须多路复用多个交流信号、因此我可以将 TMUX7348FPWR 用于低压交流信号输入(500mV)。  还有一点,如果我必须使用多个  tmux2889 ,我可以将 tmux2889 IC 的 Vdd 引脚用作简单的多路复用器启用开关(A0, A1, A2...). 我想说的是,如果我连续选择 Vdd =0的设备,是否会对设备本身有任何负面影响.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须对6个交流信号进行多路复用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些可用的电源?

    TMUX2889在断电时的行为类似于开路开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens。

    可提供+5V 和+3.3V 电压。 我还可以修改设计以适应-5V 电源。 我将使用 MUX4051和 MUX36D08IRSNR 实现多路复用解决方案、 因为我不知道  定期开关 tmux2889的 VDD 是一种更好的设计实践... 请告诉 我,如果我错了某个地方。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、再加上 Clemens 说、我建议不要使用 TMUX7348或  MUX36D08。 这些器件主要 用于较高电源电压的 应用。 如果您在(tmux2889用例)中不能轻松地打开和关闭电源电压、我建议使用 tmux4051。

    它可以使用+/- 5V 电源供电、并可以传递该范围内的任何信号。 这将非常适合您的用例!

    此外、您可以将 未使用的引脚 悬空 、或使用 50欧姆电阻器将其端接至接地。

    我们建议您的信号频率比多路复用器带宽低3倍。 因此、在本示例中 、由于多路复用器带宽为280mHz、 如果信号频率小于93mHz、则不需要任何终端电阻器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的建议。 我将尝试测试 tmux2889和 Mux4051。 再次感谢。

    此致