This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511 -我可以将其用于汽车应用吗?

Guru**** 2515615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, TMUX1511, CD74HCT4066-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1316852/tmux1511-tmux1511---can-i-use-it-for-automotive-application

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4066-Q1、SN74LVC2G66-Q1

TMUX1511 -我可以将其用于汽车应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1511的工作电压高达125 °C、但没有汽车认证。

    唯一的汽车类4通道1:1开关是 CD74HCT4066-Q1、它具有不同的电气特性。 您还可以使用2×SN74LVC2G66-Q1。 您需要多大的电压和带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC - 3.3V、IOS - 1.8V、50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯的评论。

    我建议您使用  2×SN74LVC2G66-Q1。

    此器件具有 300 MHz 带宽、可支持    1.65V 至5.5V (VCC)的电源电压、并可传递 VCC 和0中的任何信号。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。