This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:10/100BASE 差分信号切换

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1315814/sn74cbtlv3257-10-100base-differential-signal-switching

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN74CB3Q3257

大家好、

SN74CBTLV3257是否支持 10/100基础差分信号交换用例?

我认为 电气特性看起来不错。

如果您 注意到对此用例的任何关注、敬请告知。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100BASE-TX 需要100 MHz 电缆额定值。 SN74CVTLV3257的数据表未指定带宽。 网站上显示200 MHz、这可能就足够了、但我认为肯定可以使用 SN74CB3Q3257或 TMUX1574。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我同意克莱门斯关于这个主题。

    除了这些器件的带宽还可以支持100MHz 信号。

    此 常见问题解答 详细介绍了用于更高带宽应用的信号开关以及用于  以太网协议应用的信号开关。  

    此致

    卡梅隆