This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:寻找开关来将模拟通道(EMG 信号)切换到电源充电路径(5V、@600mA)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1315119/tmux1119-looking-for-a-switch-to-switch-the-analog-channel-emg-signal-to-power-charging-path-5v-600ma

器件型号:TMUX1119
主题中讨论的其他器件:TMUX2889

您好!

我们正在寻找 SPDT 开关、可在可穿戴设备中实现电池充电路径(5V、600mA)的模拟 EMG 路径。

正在寻找 SPDT 开关 IC、它需要满足以下设计要求。

1)导通、关断寄生电容低=<10pF

2)电流峰值=> 600mA

我们正在通过为我的设计提供支持的单个开关 IC 来满足这两项要求。  

TMUX119、不符合设计要求、因此它具有极低的峰值电流。

因此建议我 SPDT 开关 IC 或更好的解决方案、用于在 PCB 空间较小的情况下在 EMG 路径与充电路径之间切换。

提前感谢。

此致、

维奈五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、

    遗憾的是、我们无法满足<10pF 的要求、同时满足600mA 峰值电流。 可能很难找到与物理限制相关的任何地方。 通常、较低的电容意味着较小的导体尺寸、这意味着较高的电阻、从而导致器件无法在炸裂之前处理尽可能多的电流。  
    10pF 电容器是必须的吗? 或者只需要支持 EMG 信号吗? 这些是通常较低的频率(<TMUX2889)、因此像1MHz 这样的器件可以支持所需的频率和电流。 如果10pF 是必需的、我们目前将无法支持。

    谢谢。
    Rami