This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMU1511是否可以发送负电压

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX2889, TMUX4827, TS5A22362, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1313291/tmux1511-could-tmu1511-transmit-negative-voltage

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX2889TMUX4827TS5A22362LM7705

TI 人很好

1. TMUX1511能否发送负电压? (使用单端电源时)

2.当用户使用5V 电源时, 通道产生7V 脉冲信号。 该器件是否会损坏?

感谢您的提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.绝对最大额定值不允许这样做。 支持超出正负电源电压的电压是独立功能、TMUX1511仅支持第一种功能。 只有 TMUX2889和 TMUX4827支持这两种接口;它们针对音频信号进行了优化。 一般来说、如果要处理负信号、应使用负电源。

    2.绝对最大额定值只允许高达6 V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1511无法传递负信号、但 TX5A22362可以。 两个芯片在内部架构设计上有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A22362具有内部电荷泵、用于生成负电源(类似于 LM7705)。