主题中讨论的其他器件: TMUX1108
尊敬的
我正在寻找一种多路复用器来加快阻抗测量。 我有样本包含带涂层的金属迹线以进行测试(每个样本6个通道)。 我想随时间的推移测试绝缘完整性。 在我的样本中、我有一个低阻抗通道和多个高阻抗通道、经测量、后者在100Hz 时大于100M Ω、在1Hz 时线性增加到 G Ω。 我之前看过另一个多路复用器、它是来自模拟器件的 ADG1206、但我注意到它对我的测量产生了太大的影响。
- -8859613E-005、在1 MHz 上
- 1 kHz 时为-1672427E-008
- -1680497E-008, 频率为1 Hz
- -7194425E-007 at 1MHz
- 1 kHz 时为-2132992E-011
- 1Hz 时为5289324E-014
- CD off: 248 pF
- CD、CS 开:271 pF

-蓝色:测量无多路复用器

此致