This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单电源多路复用器可切换-1V 至+1V 的模拟信号

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112, TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1314101/single-supply-multiplexers-to-switch-analog-signals-ranging-from--1v-to-1v

主题中讨论的其他器件:TMUX6112TMUX4053

您好!

我使用的是其中一款 POC、因为我需要对来自器件的8个信号进行多路复用、在350MHz 频率下工作、其 模拟信号为-1V 至+1V。 有没有任何多路复用器可以使用单电源切换此类信号。 如有,请提出建议。

如果没有、请建议双电源多路复用器可切换350和更高频率。

谢谢!

Veera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Veera,

    抱歉、我们将不会有任何支持+/-1V 和350MHz 而又只需要单电源的产品。  
    最好添加一个次级电源并使用 TMUX6112等器件(您可能需要2个)。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    感谢您的回复。

    您建议使用 SPST 多路复用器、但我需要 SPDT 开关、它的导通电阻更多。 定价不是问题,但信号不应降级或衰减。

    是否有任何可以处理-/+300mV 模拟信号范围且可以在单电源下工作的多路复用器?

    谢谢!

    Veera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Veera,

    很抱歉,我不是很清楚。 是的、由于我们的选项的限制、这是一个 SPST、但我的建议是:您需要根据需要将输出绑定在一起以创建您的 SPDT (虽然我的印象是您需要多路复用8个信号、因此使用8:1多路复用器)

    那么、我们的器件可以用单电源支持负电压:  

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#2192=Supports%20negative%20voltages&

    遗憾的是、您将注意到、尽管没有任何产品真正支持最高350MHz、因此我们没有适合该要求的产品。  
    这就是我建议在此处使用第二个电源以提供我们的选项的原因。 如果我们无法做到这一点、那么我们目前还没有什么可以满足这一需求的。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    所以、您建议在我的设计中使用双电源、目前我使用的是5V 的降压转换器。 有没有任何 IC 可以与1至2A 的 拉电流同时工作+5V 和-5V。

    请建议使用具有低 RON 和 CON 的500MHz SPDT 多路复用器。 双电源也很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Veera,

    是否有任何 IC 可用,可以与1到2A 的电流 源同时工作+5V 和-5V。

    其实是指可以提供+/-5V 和1-2A 的任何降压转换器。 如果是、则需要在其他论坛中发帖。 我觉得这个电源管理论坛会有更多的专家:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum

    请建议使用具有低 RON 和 CON 的500 MHz SPDT 多路复用器。 双电源也很好[/报价]

    选择工具 可以在这里提供帮助。 我已使用这个筛选列表缩小了支持双轨且至少支持500MHz 的 SPDT 器件的范围:


    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#1143=2%3A1%20SPDT&1611=500%3B6500&3307=%2B%2F-22%3B%2B%2F-18%3B%2B%2F-15%3B%2B%2F-12%3B%2B%2F-10%3B%2B%2F-5%3B%2B%2F-2.5&sort=3143typ;asc&

    它有两种选择。 从器件的 RON 和 CON 来看、这款 TMUX4053似乎最能满足需求。

    谢谢。
    Rami