This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511 IBIS 仿真模型

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1311182/tmux1511-tmux1511-ibis-simulation-model

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我已下载用于 TMUX1511的 IBIS 模型以进行信号完整性仿真。

不过、S1、S2、S3、S4和 D1、D2、D3、 D4引脚仅定义为输入。

根据数据表和应用、我也可以将这些引脚用作输出。

但 IBIS 模型不会在输出配置中定义这些引脚。

您能否检查并更新输出配置中 S 和 D 引脚的 IBIS 模型、以便可以开始仿真。

此致、

苏伦德拉