This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:S1A/S2A 路径不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1312603/tmux4827-s1a-s2a-path-not-working

器件型号:TMUX4827

新器件 TMUX4827出现问题。 我看到的故障模式是、当 SEL 设置为0时、我不会看到信号通过 S1A 上的器件传递到 D1。 如果我将 SEL 设置为1、我可以看到另一个信号通过 S1B 到达 D1。 S1A 信号是 RS -232信号、S1B 上的信号是 LVCMOS 电平。 该器件似乎声称它可以支持 RS 至232电平、因此我不确定这为什么会是个问题。 我无法在器件的引脚 A1进行探测、因为它是 BGA、但我可以探测网络并看到引脚 A1网络上正在切换的信号、但引脚 B1不会输出信号。 你有什么想法会导致 S1A 失败、但 S1B 成功吗?

另外、如何确定零件的方向? 它似乎有一个镜子的完成,没有任何明确的指示在顶部,我可以看到.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您能否分享您的系统原理图和正在获取的示波器照片?

    这将有助于解决您的问题。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S1A 至 D1

    S1B 至 D1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了使用信号发生器将方波注入 D1并在 S1A 上进行测量。 我看到一旦我达到4Vpp、信号就开始像这样失真、因此在我看来、此部件实际上无法支持它声称的超过电源轨输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我尝试尽可能复制您的设置。 唯一的区别是我要向 S1A 引脚发送-5V 至10V 的方波、而不是像在您的设置中那样-5V 至12V。

    您可以在下面看到、粉色表示 S1A 引脚上的信号、蓝色表示 D1引脚上的信号。

    这是40kHz 时的响应。 信号并不完美、但比您在系统中获得的信号略好。

    将频率降至10kHz 后、信号看起来要好得多。  

    这两种响应与数据表中显示的内容密切相关:  

    根据数据表规格、信号将在50kHz 下保持稳定、具体取决于电压信号摆幅。

    器件似乎存在 方波行为异常的问题。 当我们将其更改为正弦波时、它可以正常工作、根据数据表规格它的行为。  

    关于方向、表面光泽度较高、但设备左上角有一个指示器。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、考虑到频率限制、这是有道理的。 我们的 RS–232和 UART 实现方案默认为115200的波特率、明显超出了该部件的能力。 为了使该部件正常工作、我们必须将速度减慢到慢得多的速率。 考虑到 RS–232标准速率一直到几乎1MHz、支持 RS–232的数据表声明不是合理的声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我感谢您的反馈。 我将在这里和团队讨论关于数据表索赔的问题。

    谢谢。

    近红外