This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:TMUX4052PWR 的漏电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1313452/tmux4052-leakage-current-for-tmux4052pwr

器件型号:TMUX4052

大家好,我正在评估 TMUX4052部件。 在漏极和源极引脚之间施加24V 电压时、数据表指定这在25C 下最大为100nA。

在  漏极和源极引脚之间施加5V 电压时的关断状态漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KrnB、

    对于5V 漏极/源极导通、而 VDD 保持24V、最小/最大值将为+/-500pA

    谢谢。
    Rami