This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要了解可用于电信 DPDT 继电器的低成本替代产品的产品/最新技术

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX2889, TMUX4827, TMUX9616, TMUX9832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1310676/need-to-know-the-products-latest-technology-available-for-low-cost-alternative-to-telecom-dpdt-relays

主题中讨论的其他器件:TMUX4827TMUX9616TMUX9832、TMUX2889

尊敬的主席先生/女士:我们正在为其中一个 PCBA 的现有组件寻找低成本的解决方案。 我们要求您查看以下组件,并告诉我们您是否有任何低成本解决方案可用于更换这些组件。  

制造商名称

MPN

说明

松下电工

AGN210A12

继电器电信 DPDT 1A 12V (电信继电器 DPDT (2形式 C)表面贴装)

富士通

FTR-B4GA012Z

低信号继电器- PCB Ultra Mini Slim 3VDC

松下电工

AGN200S4H

继电器电信 DPDT 1A 4.5V (电信继电器 DPDT (2形式 C)表面贴装)

 

等待您的最早回复。

此致、

迪内什库马尔 D

Sr. 测试工程师

Philips Global Business Services LLP

印度班加罗尔。

电话:8838860700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dineshkumar:

    如果您正在寻找可以在相同电压范围内工作的替代多路复用器、我推荐 TMUX405x 系列: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux4051.pdf

    您提到的继电器具有100M 欧姆的极低内部电阻。 如果 Ron 是一个问题、我推荐 TMUX4827: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux4827.pdf。请注意、它只能在高达5.5V 的电压下工作、但内部电阻为120m Ω。  

    请随时查看我们的应用手册、了解用多路复用器替代继电器的优势: https://www.ti.com/lit/an/scda036/scda036.pdf

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    感谢您的答复。 这些多路复用器是否可替代闭锁式和非闭锁式 EM 信号继电器? 请确认、因为申请的 Panasonic 继电器(AGN210A12和 AGN200S4H)更换 为闭锁型、另一种为非闭锁型。 请澄清。

    谢谢。

    迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、近红外

    如果我们安排一个电话和详细的讨论,那将是很好的。 请做必需的。

    此致、

    迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dinesh、

    我们的器件可替代非锁存型。 对于锁存器类型、它取决于应用。 您能详细说明一下吗?    与 LATCH 型继电器不同、我们的器件在电源复位后无法保持其最后状态。   

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    感谢您的答复。 请查看我们应用中继电器的以下具体用例。

    这些继电器主要用于医疗应用中的信号切换、例如属于超声波扫描系统的其中一个 PCBA。 附件为原理图快照、便于您进行清晰参考。 PCBA 的年批量生产量:大约3000件,其中每台 PCBA 拥有225件锁闭继电器(AGN210A12) 和9件非锁闭继电器(AGN200S4H)。

    请为这些继电器提供相同的替代功能并完成必要的工作。

    此致、

    Dineshe2e.ti.com/.../Relays-Snapshots.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh、

    听起来很不错、我推荐几个专为超声波应用而设计的多路复用器:

    TMUX9616: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux9616.pdf

    TMUX9832: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux9832.pdf

    我想澄清有关闭锁式继电器替代产品的一些内容。

    此应用中锁存器类型的用例是什么?

    我的意思是、锁存式继电器能够在经过下电上电后保持状态、而我们的器件则不能。 我们的多路复用器可以通过不改变控制逻辑来保持其状态、但状态将 在下电上电后发生变化。

    那么、我的问题是、该功能对于您的应用是否至关重要? 您是否需要我们的多路复用器在下电上电后保持其状态?

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    谢谢您的澄清。 根据最新的更新,我们在一个 PCBA 中使用了225个锁存型 KEMET 电子继电器(UB2-12SNU-L7)和9个锁存型松下继电器(AGN200S4H)。 这两个继电器的标准成本分别为每件0.37美元和0.65美元。 最终、我们需要为这些继电器找到低于 0.37美元和0.65美元的低成本解决方案。

    我们尚未从设计团队获得闭锁型继电器所用 信息的坩埚性信息。 如果我们需要在使用多路复用器的电源循环期间保持最后状态,可以进行哪些修改或附加操作? 或者在电源循环期间使用多路复用器无法保持最后状态?

    请尽快等待您的最新回复。

    此致、

    迪内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh、

    今天是 TI 的假日、请期待明天得到 EOD 的回答。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinsesh:

    感谢您的澄清、因为更低的价格替代对于您的请求至关重要、我的电压工作水平也很重要。 我推荐我之前在本主题中提到的 TMUX405x。 它适合您的价格问题、并且具有与继电器类似的工作电压电平。

    TMUX405x 系列 比继电器具有更高的电阻。 如果这是个问题、我也推荐 TMUX2889: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux2889.pdf。我可以通过电子邮件回拨营销团队、他们可以在必要时就定价问题与您联系。  

    最后、遗憾的是、您无法进行任何修改来使多路复用器在下电上电后保持其最后状态。 这与它们的内部结构及其 设计方式有关。

    谢谢。

    近红外