This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6209:文档问题或实际问题?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6209, TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1313067/tmux6209-documentation-issue-or-actual-quirk

器件型号:TMUX6209
主题中讨论的其他器件: TMUX6208

您好!

TMUX6209的数据表(可从 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6208.pdf 和 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6209.pdf 获取)指出逻辑引脚具有4M 下拉电阻器。 "TMUX6208引脚功能"表(表6-1)也是如此

但是、"TMUX6209引脚功能"表(表6-2)指出 EN 引脚具有内部上拉电阻器、 分级电阻。 我想这是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    在12.2 "布局示例"中、切换了 TMUX6208和 TMUX6209的 QFN 版本的示例布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,52

    我认为您拼写错误的假设是正确的、但这些类型的拼写错误应始终得到验证。  我们目前正在美国度假、因此我明天会深入了解一下、并与您联系。

    也感谢您指出正在进行的 QFN 布局布线。 我会将其添加到需要解决的问题列表中、  

    谢谢。
    Rami