This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16210-Q1:VCC 和数据 IO 为1.8V

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1312614/sn74cb3t16210-q1-vcc-and-data-ios-are-1-8v

器件型号:SN74CB3T16210-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

您好!  

此器件不支持1.8V VCC、有替代方案吗?  

我 正在寻找一个支持 1.8V VCC 和数据 IO 的器件。

谢谢

卡纳瓦河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    以下是 针对1.8VCC 和 I/O 进行过滤波的部件系列:

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#3306=1.8& 

    您是否需要任何其他特定参数? 如果是、我可以将其缩减为几个部分、而不是一个冗长的列表。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要找的是(SPST) 20通道 FET 总线开关、它支持用于 VCC 和数据 IO 的1.8V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    遗憾的是、我们没有配备此类参数和配置的20通道器件。

    使用这些规格的最高通道为4、即 TMUX1511: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1511.pdf

    您可以将几个1511组合在一起、并将其变为一个20通道器件。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、  

    好的、谢谢。 我将检查它。

    还有一个问题、我可以在 以下配置中使用队列 N.74CB3T16210-Q1部分吗?

    VCC - 3.3V

    数据 IO -1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    是、您可以查看以下运行条件:

    谢谢。

    近红外