This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:电压泄漏问题

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A63157, TS5A3157, SN74LVC1G3157, TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1311366/sn74lvc1g3157-voltage-leakage-question

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TS5A63157TS5A3157、、 TS5A3159A

您好!

如果 VCC 无电源且引脚4 (A)施加3.3V 电压、引脚1、引脚3、引脚5或/和引脚6是否会出现电压泄漏?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入(S)具有过压容限并允许在断电时发出信号。

    I/O 引脚(A、B1、B2)通过二极管钳位到 VCC;如果在断电时施加电压、电流将流入 VCC、并可能(部分)为该器件或连接到该电源的任何其他器件供电;在这种情况下、可能会激活一个开关。

    通常、应保持开关通电(使用为 A 信号源供电的同一电源)。 如果无法实现此 功能、则必须使用具有"关断保护"功能的开关、例如 TS5A63157。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    如何选择 TS5A3157DCKR?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A3157不在列表中并且不具备此特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    您似乎在寻找一种具有断电保护功能的 SN74LVC1G3157引脚对引脚替代品。  

    我同意 TS5A63157的 Clemens 建议: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a63157.pdf

    我也推荐 TS5A3159A: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3159a.pdf

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! Clemens 和 NIR

    祝你度过美好的一天!

    此致、