This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:6Gbps 数据速率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1310728/tmux136-6gbps-data-rate

器件型号:TMUX136

您好!

我的客户想要确认 TMUX136的数据速率、它是否支持一个通道(例如 COM1至端口 A1)高达6Gbps 的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    理论上 TMUX136可支持高达6Gbps 的数据速率、但具体取决于具体情况。

    如果他们使用多个 TMUX136、他们可以"共享"数据速率。 例如、系统中可能有4个多路复用器、将6Gbps 除以4。 每个多路复用器只能支持1.5Gbps。  

    还要了解协议及其读取方式。 如果它们仅读取上升/下降沿、或同时读取上升/下降沿。  

    您能否要求客户详细说明这个用例?  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于串行器信号、并且仅使用一个 TMU136器件、A1:3Gbps、B1:3Gbps 都切换到 COM1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    明白了、是的、TMUX136将在此应用中可靠地工作。

    谢谢。

    近红外