This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2889YBHEVM:PWM 信号通过问题

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX2889, TS3A5223, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1309078/tmux2889ybhevm-pwm-signal-pass-though-issue

器件型号:TMUX2889YBHEVM
主题中讨论的其他器件:TMUX2889TS3A5223TMUX4827、TMUX1072

大家好、

我发现来自音频编解码器 CXD3784 (D 类输出、1.8V 开关电压)的 PWM 信号无法通过 TMUX2889 (VDD:3.3V)、PWM 信号似乎影响了通道 的导通电阻、使 0.2 Ω 达到 Mega Ω 级。

这是否正常?  

BRS、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    乍一看、这似乎不是正常运行。 在这里要检查一些事项:信号的频率是多少? 我们还需要确保  流过开关的电流不超过 IDC + 10%。 您能否确认这两项? 如果您有一份快速示意图、也可以提供、那也会很有帮助。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应。

    信号的频率是多少

    PWM 信号约为766KHz。

    我们也要确保  流过交换机的电流不超过 IDC + 10%

    峰值 IDC 指的是70mA

    在我 插入一个 LC 滤波器后、它可以降低 PWM 信号的高频。 TUMX2889的用途是 在断电时隔离 AUX 线路输入信号和编解码器的输出。 因此、我想知道 PWM 信号的频率是否太高而无法通过  TUMX2889?

    BRS、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    似乎是频率问题引起了您的问题。 若要将 PWM 频率转换为器件的带宽、我们使用5倍的转换因子。 在~4 MHz 时、我们开始看到只有一点点信号衰减。 我不确定在没有看到一些波形的情况下会看到多少变化、但增加 LC 滤波器进一步强调了这是一个带宽限制问题。 LC 滤波器是否适合您的应用? 如果不能、我建议使用更高带宽的器件、如 TS5A5223。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于 PWM 信号而言、4MHz 似乎足够高。 奇怪的~~

    TS5A5223 (TS3A5223)是否支持 断电保护? 我们的器件断电后、VDD 将降至0V。 我不确定它是否会受到正常关闭通道上出现的 AUX 信号电压的影响。 如果  TS5A5223 (TS3A5223)不适用、我也可以在我们的应用中添加 LC 滤波器。

    BRS、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件没有断电保护功能。 在此特定示例中、LC 滤波器似乎是最佳解决方案。 如果您想考虑其他器件、而您不需要 TMUX2889的超电源功能、我可以建议使用 TMUX1072之类的器件吗? TMUX4827在这里也可以正常工作、但比您当前选择的要贵一些。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的帮助。

    BRS、

    凯文