This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:TMUX4827 H 电平时的 VSEL 最大电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1309734/tmux4827-tmux4827-vsel-max-current-when-h-level

器件型号:TMUX4827

大家好、

当设置电平是多少时、TMUX4827 VSEL 最大电流为80nA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为了澄清这一点、您是否想知道通过 Select 引脚允许的最大电流是多少? 如果是、则根据数据表的绝对最大值部分将其定义为30mA。  

    如果我有误解、请告知我。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入电压有效时、将流动的最大电流为80nA。 当施加高于 VDD 的电压时、通过钳位二极管的电流必须限制为小于30 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    克莱门斯回答说,我要回答。 谢谢