This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7413F:此组件或类似组件是否有可用的 KiCad 和/或其他 PCB 软件库文件? 另外、在数据表中找不到尺寸、

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX7436F, TMUX7413F, TMUX7462F, TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1309022/tmux7413f-is-there-an-available-kicad-and-or-other-pcb-software-library-file-for-this-component-or-something-similar-also-unable-to-locate-dimensions-on-data-sheet-

器件型号:TMUX7413F
主题中讨论的其他器件: TMUX7462FTMUX7412F、TMUX1574、TMUX7436F

下午好!

我正在为 WSU 的电子工程计划执行一个高级项目。 目前我正在设计 PCB。

到目前为止,我的团队正在计划使用 KiCad 进行设计,尽管这可能会发生变化。 我很好奇、是否有适用于 Eagle、KiCad 或任何其他常见 PCB 软件的 TMUX7413F 可添加库。

另外、我忽略了数据表( https://www.ti.com/lit/gpn/tmux7413f )、并且无法找到  TMUX7413F (TSSOP)的尺寸。 如果我忽略了上述信息、请指出相应的页码。

概率使我认为我必须手动将此组件添加到我的软件中。 因此、如果我要继续计划使用此特定模拟开关、则需要详细的尺寸。 此外、我与 Fluke Corporation 合作、很有可能我们的设计在经过必要的迭代和测试后会被销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    感谢您与我们取得联系、很高兴听到您的项目、并希望一切顺利!  

    因此、要回答您的问题、通常您可以在 产品页面上的 CAD/CAE 符号库中找到占用量 、并访问以下链接:  

    但是、我看到我们目前没有在此处上传模型。  

    您可以尝试使用另一个具有相同封装的器件、例如 TMUX7462F
    该链接将带您进入 Ultra Librarian 页面、您可以在其中"选择 CAD 格式和下载"并选择您的 KiCad 版本以下载正确的文件。 您之后可能需要在 KiCad 中手动进入并重新命名引脚、因为 TMUX7412F 和 TMUX7462F 的引脚6、7、14和15不同。 好消息是、其余的引脚功能保持不变。  


    现在、如果由于某种原因而无法正常工作、 那么就像您说的那样、您可能需要手动创建占位空间。 数据表的第45页显示了器件本身的尺寸:  

    第46页显示了建议焊盘图案的尺寸:  

    如果这对您来说足够了、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的快速回复、感谢您将我带到 CAD 文档的数据库。

    至于数据表第45页列出的尺寸、这些尺寸不是 WQFN 封装的尺寸吗? 这些尺寸是否可 用于 TSSOP 封装? 我曾在印象中认为此组件的 WQFN 封装宽度缩短1mm、不是?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    抱歉、我忽略了您请求的 TSSOP 封装。 您更正了 WQNF 和 TSSOP 封装不兼容。  不过、对于 TSSOP、您可以在将来参考时使用引线式 ADAPTER1之类的器件。  话虽如此、TSSOP TMUX7411、12、13F 尚未发布、因此我们现在唯一的选择是 WQFN、因此、如果您要使用器件来实现其功能、则必须选择这种方式。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PW 封装是您的必备器件、您甚至可以试用 TMUX7462F、具体取决于您要进行的操作。 它与 TMUX741xF 器件类似、但您无法控制开关。 本质上、它是一个故障保护器、而不是具有故障保护功能的开关。 Sx 到 Dx 的路径将保持导通状态、直到检测到故障为止、这将触发过压事件、您可以选择输出是保持悬空还是拉至故障电源。

    请告诉我这是否对您有用。 它目前提供 PW 封装、如果您要将其用于评估、则有一个 EVM、您可以将任何通用 PW 封装用于评估。 TMUX1574似乎已 正确上传 Ultra Librarian、因此您可以将该文件用于占用空间

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有意义。 感谢您的澄清。

    是否有关于 购买 TSSOP TMUX7413F 的粗略估算? (我需要手动焊接、需要能够控制每个开关。)

    -马休

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、  

    遗憾的是、我无法提供估算值、但我能为您提供的最好情况是、2025年的时间范围更近、因此、对于您的用例、由于这是一个高级设计项目、我想说它不会按时发布。

    如果故障保护功能是必需的、并且您需要它处于 TSSOP 状态以实现可焊性、那么您唯一的其他选择就是 TMUX7436F。  
    该器件采用2:1 (SPDT)封装、但如果您需要4个 SPST (1:1)通道、则可以使用2个 TMUX7436F。 您可以使用两个芯片上的 SEL1和 SEL2将两个使能引脚连接至高电平并控制通道。
    您的信号会传输到所有 A (或所有 B)上、并且您会有一个未使用的通道。 您可以将其保持悬空、也可以像我在 S1B 中那样放置一个下拉电阻器、但将其保持悬空应该没有问题。 通常 、其中的电阻器在高速应用中会很有用。 您可能使用的是较低的频率、因此我不会担心额外的电阻。  

    请告诉我这是否合理。 我添加了一个图像、希望它更有意义。 如果您想轻松地同时激活所有通道、甚至可以将使能引脚连接到另一个 GPIO 输出。



    谢谢。
    Rami