This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:查找6通道器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1309654/tmux1574-looking-for-6-channel-device

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E

您好!

客户正在寻找6通道解决方案、我 在 TI.com 中找到了 TS3A27518E。

想咨询您、我们是否有 TMUX 系列的6通道解决方案?

如果否、 TS3A27518E 是否 仅适用于6通道?

 TS3A27518E 和 TMUX1574之间的主要区别是什么?

您的手机  带宽和  传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您联系我们! TS3A27518E 确实是我们唯一的6通道解决方案、但仍然是我们最受欢迎的器件之一。  使用 TI 开关和多路复用器时、 传播延迟通常 在皮秒级以内非常低。 这是因为传播延迟取决于负载。 因此、并非所有器件(本例中为 TS3A27518E)都符合规范。  

    对于 TMUX1574、TPD 规格为50-95ps、具体取决于封装类型。 如需了解更多差异、请参阅下面的比较表。  

    TS3A27518E TMUX1574
    说明 具有1.8V 兼容控制输入的3.3V、2:1 (SPDT)、6通道模拟多路复用器 具有断电保护功能和1.8V 输入逻辑的5V、2:1 (SPDT)、4通道模拟开关
    配置 2:1 SPDT 2:1 SPDT
    通道数量 6 4
    电源电压-单电源(V) 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3、5
    Ron (Ω 值)(m Ω) 4.4 2
    Con (典型值)(pF) 21.5 7.5
    导通 µA 漏电流(最大值)(μ A) 7 0.05
    µA 电流(典型值)(μ A) 0.001 40
    带宽(MHz) 240 2000年
    工作温度范围(°C) -40至85 -40至125
    封装类型 TSSOP、WQFN SOT-23-THN、TSSOP、UQFN
    封装面积(mm^2) 16、49.92 4.68、8、4、32
    专题 1.8V 兼容控制输入、先断后合、断电保护 1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑、逻辑引脚上带有集成下拉电阻器、关断保护、支持超出电源电压的输入电压
    电源电压(最大值)(V) 3.6 5.5