This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234/TMUX6234 PSPICE 模型缺少的子电路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6234, TMUX7234, TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1308070/tmux7234-tmux7234-tmux6234-pspice-models-missing-subcircuits

器件型号:TMUX7234
主题中讨论的其他器件:TMUX6234,, TMUX7219

我认为 TMUX7234和 TMUX6234 PSPICE 模型不完整、因为它们没有模型中所用子电路的定义。 我最初是在尝试将这些文件导入到 QSPICE 中、并且在运行仿真时看到缺失的子电路错误("Fatal error: error: no such subcircuit : I_VSS")。 我 为 TI 下载了 PSPICE 并尝试操作、然后得到一个类似的错误("ERROR (ORPSIM-15108):X_U2.X_U52使用的子电路 DELAY_SW_S1AD1未定义")。  

为了进行比较、TMUX7219的模型文件更大、似乎其中定义了所有子电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:  

    我们目前即将在新年放假、但我们将在明天继续调查并与您联系!

    感谢并希望你有一个伟大的新年!

    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    很抱歉耽误你的时间。 我昨天看到过这个问题、但花了一点时间为您找到正确的模型。 在上传库文件时好像出现了一些混淆、并且上传到 TI.com 的是一个较旧的不完整版本。 我做了一些挖掘,发现这个模型更完整(超过100行长)。  
    让我来看看、了解一下它是否适合您
    需要几天时间才能在 TI.com 上获取更新信息、所以我将发送到这里、无需等待。

    e2e.ti.com/.../TMUX7234_5F00_.zip

    谢谢。
    Rami