This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:TS3L500的问题

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1308639/ts3l500-questions-of-ts3l500

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的团队:

请问 TS3L500是否可以支持2.5Gbps 的 传输速度?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    在进行最终呼叫之前、我们需要更多信息。 答案取决于所使用的协议(有关更多信息、请参阅此常见问题解答)。
    TS3L500有8条数据线路。 2.5G/8 = 每条线路312.5M 将是多路复用器实际看到的频率。 现在、对于方波、我通常建议选择一个工作频率约为带宽5倍的多路复用器。 因此、此处多路复用器需要具有大约1.5GHz 的带宽。 TS3L500具有1.1GHz 的带宽。 因此它并不在那里。
    它可能仍然起作用、只是不会进行优化、我建议尽可能缩短布线、以更大限度地减少线路上的任何额外负载。

    如果您的客户需要8条信号线、并且对多芯片解决方案没问题、他们可以尝试 TMUX1574。 其中2个将创建8ch 2:1。 如果他们希望利用 TS3L500中的三个 LED 通道、则需要第三个通道。  
    采用 UQFN (RSV)封装的3个 TMUX1574也将明显小于 TS3L500 (14mm^2 vs 55mm^2)

    谢谢。
    Rami