This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6234:异常分析

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1308019/tmux6234-analysis-of-anomaly

器件型号:TMUX6234

您好,

客户在使用这款芯片时遇到下列问题、请帮忙分析。

1.当 CTL2_6234=0且 CTL3_6234_EN#=0时、VDDA=VDDA2=13.5V、U9关闭、但在 D1引脚1测得的电压为13.5V。

2.当 CTL2_6234=1且 CTL3_6234_EN#=0时、VDDA=VDDA1=20V 时、U11关闭、但在 D2引脚1处测量的电压为20V。

看起来 TMU6234在切换后未与 S1A 和 S1B 完全断开。

附件是原理图设计。

e2e.ti.com/.../tmu6234-sch.pdf

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测量的 D1和 S1A/S1B 引脚之间的电阻是多少?

    C80将保留旧电荷。 我想开关本身没有问题。 您能否在开关期间展示相关引脚的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rhea、

    我将在这里总结一下 Clemens 的响应、并请求一些波形、以帮助更好地理解该问题。

    您还能帮助在我的终端上澄清一下吗?
    您会说 CTRL2为0、VDDA=VDDA2=13.5V。 此处看起来您直接为 D1提供了13.5V 电压、因此如果对其进行相对于接地的测量、您应该看到13.5V 电压、这就是您看到的。
    第二种情况是:"D2引脚1上测得的电压为20V"、这是一个拼写错误? D2引脚1应该是 D1引脚1、或者您实际测量的 D2上的20V 电压未连接到任何物体?  

    他们希望在这些条件下看到什么? 在我看来、如果第二个条件是一个拼写错误、即 他们在引脚上施加电压、看到他们施加的电压、但在某种程度上对此感到惊讶。 不过、我认为我在这里更有可能会产生误解、因此做出一些澄清和波形会有所帮助

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami Mooti1:

    D1和 D2是 二极管、而不是 TMUX6234引脚,您可以在 U9和 U11附近找到它们。

    VDDA1和 VDDA2是输入,VDDA 是输出。

    3.我希望,当 VDDA1被 CTL0_VDDA1关闭时,C75 & C76的电压测量值为零,不是20V。  当 CTL1_VDDA2关闭时,C84与 C85处测得的电压为零、而不是13.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 wangzengfeng、

    啊、我现在看到了、感谢您的澄清。 多路复用器上的引脚也是 D1和 D2、我有点困惑。
    因此、直流/直流转换器似乎无法按预期工作、或者某些电荷被保留在某个位置。  

    您能否尝试移除多路复用器、看看转换器的输出是否按预期运行? 您可能需要移除一些总线负载电容、例如 C75、C76等。 只是想看看当您只有 LP 器件单独运行时输出是否实际会发出脉冲。

    您还可以在 D1引脚1侧放置更强的下拉电阻、然后查看电荷是否只是保持在电容器中、是否只需要耗散。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami Mooti1:

    感谢您的建议, 我进行了两次实验和结果作为 blewo :

    1.移除  C75 / C76 / C84 / C85、然后通过 CTL0_VDDA1关闭 VDDA1  为低电平、通过 CTL1_VDDA2开启 VDDA2 为   高电平、D1 引脚1处测得的电压为20V;当通过 CTL1_VDDA2关闭 VDDA2为低电平时、通过 CTLDA0_VDDA1开启 VDDA1为高电压、测量 值为13.5V。

    2、移除多路复用器,通过 CTL0_VDDA1关闭 VDDA1   为低电平、通过 CTL1_VDDA2开启 VDDA2  为    高电平、D1引脚1处 测得 的电压为0V;当通过 CTL1_VDDA2关闭 VDDA2为低电平时、通过 CTL0_VDDA1开启 VDDA1为高电压、在引脚2处测量得到0V。

    我认为 是 MUX 导致了这个问题。

    太棒了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 wangzengfeng 提供的更新、

    从条件一看、听起来您可以正确地打开和关闭控制、所以问题似乎不存在。

    在条件2中、您是将电容器放回原位、还是只是没有电容器的多路复用器? 多路复用器本身只是一个 FET、本质上也会充当具有一些寄生电容的电阻器。 因此、那里的电压的唯一来源会直接来自直流/直流转换器、电荷被保持在电容器中、或者第三种可能的来源是一些 ESD 路径。 VGHM 电压(TMUX6234上的 VDD)是多少?

    此外、异常现象可持续多长时间? 美国能源部坐着那里无限期地保持着,还是它在一段时间后离开? 查看的内容的 Scopeshot 也会有所帮助

    谢谢。
    Rami