This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7236:正常导通、无 Vdd 电源

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1307288/tmux7236-normally-on-without-vdd-power

器件型号:TMUX7236

您好!

我们的客户在寻找具有固定功能的 SPDT MUX、即使 Vdd 也不供电。

通过使用耗尽模式 FET、如 FSA515、分立式解决方案可实现这一点。

您的产品系列中是否有任何备选的 MUX 器件?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是;TI 不生产任何具有耗尽模式 MOSFET 的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我同意克莱门斯的评论。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Kameron、

    感谢您的提示回复。

    这种类型的器件似乎在 TI 有所遗漏。

    此致、

    望月市