This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:开关寿命相关信息

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1307030/tmux4827-switching-life-time-related-info

器件型号:TMUX4827

大家好、

客户询问操作次数是否有限制。 我知道、mus 通常使用 MOSFET 作为开关。 是真的吗?

如果不是、您是否有 与开关寿命相关的信息?

正如我所知、如果不在规格范围内使用它、则对次数没有限制。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 MOSFET 在开关时不会降级(与在 CPU 内部使用的 MOSFET 相比、MOSFET 以 MHz 或 GHz 的频率连续开关)。

    只要保持在绝对最大额定值以下、电气特性就能得到保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户有以下另一个问题。

    假设输入端子的输出端子为5V 和1V、会导致两端存在电压差。
    此时开启多路复用器是否会损坏 IC?
    客户正在模拟异常情况。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为类似于0.12 Ω 电阻。 因此会产生电流。 (5V−1V)/ 0.12 Ω= 33.0A、超出了绝对最大额定值、因此需要防护(电压钳位或限流串联电阻)。