This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:A、B、C 引脚的上拉电阻限制是什么?

Guru**** 2586975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1307502/sn74lv4051a-what-is-the-pull-up-resistor-limitaion-for-a-b-c-pins

器件型号:SN74LV4051A

大家好、

我的客户想了解 SN74LV4051ADR 的 A、B、C 引脚电流要求和上拉电阻器的电阻限制是什么

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    器件输入引脚的电流限制可以在数据表的第6.1节中找到。 有关详细信息、请查看此 常见问题解答

    此外、

    上拉电阻的值取决于工作频率、负载电容和所需的信号上升时间。 通常、3.3k Ω 上拉电阻器之类的器件足以满足大多数应用。

    如需更多信息、请查看此常见问题解答。

    此致、

    卡梅隆