This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]除了电源应用之外、我还应该使用哪种模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1307535/faq-what-analog-switch-multiplexer-should-i-use-for-beyond-the-supply-applications

我们器件的特性之一是电源无法满足要求。 它允许它们通过低于接地值或高于 VDD 的电压信号。

除电源操作外、还有三种不同的类型:

  1. 负信号运行
  2. 正信号运行
  3. 负信号和正信号运行

负信号运行

具有超出电源特性和负信号能力的多路复用器可以在不失真的情况下传递低于接地值的信号。 这在音频应用中很常见。 TS5A22364 是我们目录中的一个器件示例、能够在由正电压电源供电的同时传递负电压信号。  

正信号运行

对于正信号情况、它与负情况非常相似。 该器件能够传递高于其供电电源的信号。 这在接口应用中很常见、您可能会将非板载5V 接口连接到板载3V 接口。 这就是这些器件通常也具有 断电保护功能的原因。 例如 、TMUX1574 器件能够传递比其电源电压高两倍的信号。

负和正信号操作

在这种情况下、该器件能够进行负信号和正信号操作。 它可以通过开关传递低于接地值和高于 VDD 的信号、而不会失真。 这在高功率音频和具有高电压共模失调电压的应用中都很常见、例如工厂自动化。 此类器件的一个示例是 TMUX4827、它能够在-12V 至12V 范围内传递超出电源电压的信号。