This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:意外过热运行

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1296074/tmux6219-running-unexpectedly-hot

器件型号:TMUX6219

我有一个使用 TMUX6219向浮动栅极驱动器提供 PWM 栅极信号的设计、如下所示:

PWM 信号是来自 MCU 引脚的3.3V 200kHz 信号、其占空比随 VNEG 的12%到23%的变化而变化。  栅极驱动器在其 IN 和 GND 引脚之间有一个下拉电阻器、但数据表中未指定该值。  VNEG 电压的范围可以从-3V 到-7V、这相当于从12%到23%的200kHz 占空比

当 VNEG 为-7V (PWM 占空比= 23%)时、TMUX6219以大约60°C 的电压运行。  当 VNEG 为-3V (占空比= 12%)时、它在大约40°C 下工作。

我认为它运行这么热的原因是什么、它要么取决于占空比或 VDD - VSS 电压(在这个设计中最大值为19V)。

我担心我可能漏掉了一些东西。  您能解释一下为什么它的运行温度这么高吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    团队目前正在度假。 请允许至下周一周一、在这里获得更详细的回答。  

    短期内、一些跟进问题可以帮助我们为您提供最佳答案  

    您是否在多个器件或仅一个器件上看到过此问题?

    在您的设置中是否存在开关引脚(S 或 D)上的电压高于电源电压的情况?

    此致、

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们、同时很遗憾听到您在 TMUX6219工作温度方面遇到一些问题。  

    核对一下 Stephen 的观点-这个问题是否只存在于一个器件上还是多个器件上、S/D 引脚上相对于电源的电压是多少?

    您的问题似乎与功率损耗有关、该功率损耗与开关电流和电阻的平方成正比。  流经 TMUX6219的电流通常取决于负载阻抗和 PWM 信号振幅以及占空比。 如果负载阻抗太低或 PWM 信号振幅较高、电流将更高、因此 功率损耗将更高。 占空比还会影响功率耗散、因为它决定了 TMUX6219导通和关断的时间。 更高的占空比意味着 TMUX6219开启的时间更长并且耗散更多功率。 因此、当 VNEG 为-7V 且占空比为23%时、与 VNEG 为-3V 且占空比为12%时相比、器件很可能会耗散更多功率。

    要降低 TMUX6219的功率损耗和结温、您可以尝试以下一些建议:

    • TMUX6219使用较低的 PWM 信号振幅、只要它与栅极驱动器的逻辑电平兼容。 这还会降低流经 TMUX6219的电流和功率损耗。
    • 对 PWM 信号使用较低的占空比、只要它满足应用的要求即可。 这还将缩短 TMUX6219的导通时间和功率耗散。
    • 对栅极驱动器使用更大的下拉电阻器、只要它不影响栅极驱动器的开关速度和性能。 这将增加负载阻抗、同时也会降低流经 TMUX6219的电流和功率耗散。
    • 如果可能、请使用 WSON 封装而不是 VSSOP 封装。 这将降低热阻和结温、

    希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这里还有其他需要吗? 已经有一段时间了、所以在我关闭此帖子之前、只想查看一下。  

    谢谢!

    亚历克斯