This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V713EL:SDA/SCL 内部上拉电阻器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1305330/ts3v713el-sda-scl-internal-pull-up

器件型号:TS3V713EL

大家好、

我有一个关于 TS3V713EL 的问题。

SDA/SCL 引脚是否具有内部上拉机制?

期待您的回复。

感谢您投入宝贵的时间与精力。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 此逻辑图没有任何此功能、如典型应用图中所示、您需要外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    测试后发现去除外部上拉和串联电阻后、信号在芯片上仍然有高电平。

    您能否确认芯片内部连接的其他电路是否会导致该电路的电平被拉高? 谢谢!

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚悬空时、您无法测量其电压。

    无论如何、对于 I²C μ A 电平转换器、引脚有可能被另一侧的外部电路拉取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    然后在这里讨论 Clemens 响应。 首先、他所说的话是正确的。 上拉是外部的、没有任何内部上拉会保持线路正常。

    为何对此用例存在担忧? 当一侧上拉至3.3V 而另一侧上拉至5V 时、开关和转换是否可以正常工作? 该器件无法从悬空转换到5V。 这种操作没什么意义、如果输入悬空会导致临界情况异常、我也不会感到惊讶。  
    由于您只是将输入悬空、这可能是保持电荷、而另一侧的部分或很可能出现从另一侧向上拉的情况、并以这种方式工作。 您还可以尝试放置一个下拉  电阻、在此处移除 R20295电阻并查看结果是什么样的? 但 这里最重要的一步是上面的问题。 结果是否看起来正常、上拉至3.3V?


    -Rami