This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4741:Vil 和 Vih Inquire

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1305605/ts3a4741-vil-and-vih-inquire

器件型号:TS3A4741
主题中讨论的其他器件:TMUX1575

大家好、

当 V+为2.5V 时、我们是否可以知道 VIL 和 VIH 电压值? 因为规格未标记。

只有1.8V 和3V 规格。

此外、 如果有以下任何 MUX 开关的推荐器件型号、可以提供帮助吗?

1.2:1 SPDT 微型封装

2.输入/输出管脚1.2V 信号

3. VIH>0.58,VIL<0.41V

4. VCC = 2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    在这些情况下、我们建议使用线性插值、因此对于2.5V 电源、1.2V 是 VIH 电平、0.45V 是 VIL 电平。

    对于器件建议、您是想让 VIH 电平高于  最小值  0.58V 的 VIL 电平、 最大值 0.41V? 当电源为2.5V 时、我相信我们没有任何器件能够满足这一条件。 您是否见过具有这些规格的竞争对手器件? 如果我在此有误解、请告知我。  

    除此之外、我推荐我们采用 DSBGA 封装的低电压2:1器件之一、如 TMUX1575。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    好的~明白了。