This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:仿真开关断开隔离

Guru**** 2505235 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1349274/tmux4053-simulating-switches-off-isolation

我正在开发高频应用、需要模拟开关/MUX、TMUX4053符合我所有的要求、但此处的问题是它没有 SPICE 或 TI-Tina 模型、我需要对其进行仿真、以确保它特别适合关断隔离。  

我在下一页找到了一个模拟开关的等效电路、但并未提及如何仿真关断隔离、有什么建议吗?

[FAQ]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型会怎么样? -开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas 您好!

    通过进一步研究这一点、我想问您一些有关您的应用的问题。

    您试图通过 器件和测量断开隔离时所用的信号频率是多少? 此器件具有 高达1GHZ 的高频信号 关断隔离(关断隔离不随电源电压的变化而变化)

    此外、如果您想尝试对此器件进行隔离建模、可以使用以下公式。

    1.这些公式将给出电容值( C)和  

    2.若要查看 关断隔离的近似性能、您需要通过模拟 电容器传递所需的信号、该电容器的电容值等于您之前生成的 C 值。(此处图片显示了我所讨论的内容)

    增益=-80dB 、频率=10MHz、R=为100欧姆。

    请告诉我您的想法、我很乐意澄清您需要的任何信息!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas 您好!

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    通过进一步研究这一点、我想问您一些有关您的应用的问题。

    您试图通过 器件和测量断开隔离时所用的信号频率是多少?

    [/报价]

    我的应用需要在 非常高到非常低的增益之间以1MEG Hz 的信号频率进行切换。

    (关闭隔离不随电源电压的变化而改变)

    只有该 IC 出现了这种情况吗? 还是所有其他开关? 因为我记得其他一些 IC 的数据表针对不同的电源电压给出了不同的图。 如果它确实对其他 IC 有影响、提供的图适用于+-12V、但我的应用具有+-5的较低电源电压、我应该假设关断隔离更好或更差吗?

    (这里是我所说内容的图片)

    图片显示了信号将传输到接地端、但在本例中、它将传输到低通滤波器。

    那么、下面的原理图是否正确? (C_OFF)是根据您提供的方程式计算出的电容器。   

    R= 100欧姆

    这个数字是从哪里得到的?

    此致、

    阿纳斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas 您好!

    是关闭 不同电源电压下多路复用器的 ISO 不变。 在您的电源电压下、关断 ISO 应相同/非常相似。  

    您的 Coff 看起来是正确的、但我得到了类似的结果  

    我想您进行四舍五入是安全的。

    3.在数据表中针对该器件测试了路关断隔离 R。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    很乐意为您提供帮助!

    此致、

    卡梅隆