This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:音频信号无杂音切换

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236, TMUX4053, TS5A22364, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1351677/tmux4053-pop-free-switching-of-audio-signals

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件: TS5A22364TMUX4827、TMUX6236

 您好!  

我尝试使用 TMUX4053来代替商业应用中的继电器。 电路为高增益音频前置放大器和吉他失真电路、具有大信号摆幅。  

使用该芯片在音频信号之间切换时、放大器或扬声器/PA 系统会发出很大的杂音。  

我1MΩ 了串联电阻器、直流阻断电容器(2.2uF)和 Ω 电阻器、每个开关输入和输出  、如以下链接中的电路所示、但我发现无法将这种爆裂声降低到可忽略的水平。  www.geofex.com/.../cd4053.htm

是否有办法从 TMUX4053等模拟开关实现无噼啪/喀哒声的切换? 我成功进行了直流开关、但没有音频。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我想让您查看这一 常见问题解答 、其中介绍了使用多路复用器降低音频应用的喀哒声/噼啪声。

    基本来说  、虽然电路建议有助于您的设计、但它并未考虑系统中出现爆裂的另一个可能原因。 我们应考虑  这样一个事实、即 多路复用器中存在内部寄生电容、当通过 断开连接和重新连接到扬声器系统的方式快速放电时、会引起卡嗒/爆裂噪音。

    我建议查看 TS5A22364、因为它具有可限制喀哒声/噼啪声的内部电路。

    您的系统的电压电平是多少? 我建议的器件可能适合您、具体取决于该问题。

    请告诉我你的想法,我会很乐意帮助你!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    对不起,回复太晚了-我本来应该更清楚一点的。 TMUX4053不处理与扬声器的功率放大连接、而是通过吉他效果替代传统 DPDT/3PDT 旁路开关的功能。 这里很好地说明了这一点: http://www.muzique.com/lab/truebypass.htm

    尽管我们尽了最大努力、但尚未能通过 TMUX4053"TRU" 旁路方法消除 POP。 我认为这里的一个重要因素是、从 大约100mV 的非缓冲高阻抗吉他电平到吉他踏板输出端几乎20Vpp、音量发生了显著变化。 除了通过额外的静音电路使事情变得过于复杂外、似乎没有任何选择。  

    我们将继续试验,但在这一点上对结果不太乐观。 现在、我们将坚持使用 DPDT 继电器。  

    就价值而言、JFET 似乎是一个不错的选择、因为开关斜率可调节、这不同于 CMOS 开关。  

    如果你有任何其他想法,请告诉我! 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    感谢您提供额外的信息!

    我想您还可以尝试使用 TMUX6236或 TMUX4827、因为它们可以处理您的信号电压范围、并具有被称为 先断后合的特性 、这在音频应用中很有帮助。

    此外、请查看该应用手册、其中讲述了如何 使用多路复用器替换继电器、

    如果您在实验后有任何进一步的问题,请更新此主题。

    此致、

    卡梅隆