This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:IC 的动态特性和热插入

Guru**** 2575845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1356087/sn74cb3q3257-dynamic-characteristics-and-hot-insertion-of-the-ic

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您能否分享 IC (SN74CB3Q3257DBQR)的通道间串扰、关断隔离和-3dB 带宽的详细信息?

此 IC 热插入的最大电压和电流额定值。 它可以承受热插入带来的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prince

    如果您在寻找有关您所参考的交流规格的图形信息、我实际上建议您考虑使用 TMUX1574作为 P2P 替代器件。(其中包含有关动态特性的更详细的信息

    2.对于3257和1574、虽然它们可以支持热插入、但在这种情况下、TI 无法保证其性能能够长久存在。

    最大绝对值和电流额定值也可在数据表中找到!

    如果您需要任何进一步的帮助、

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    1.两个 IC 中的串扰、断开隔离和带宽相同。 即3257和1547。

    2.对于热插入,我想知道 IC 可以处理热插入的最短时间。

    此致、

    普林斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prince:

    1. TMUX1574的带宽实际上大于3257器件。 我建议使用1574的原因是、它包含有关关断隔离和串扰的信息。 3257器件的数据表上没有该功能。

    一般来说、使用这些规格、1574具有更好的性能。

    2.我明白,所以两个器件都应该无限期地承受热插入事件,只要事件中的信号电压不超过这些器件的建议输入电压。(数据表中的推荐操作条件。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆