This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:在过零处进行信号电压机制和切换

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1351904/tmux4827-signal-voltage-mechanism-and-switching-at-zero-cross

器件型号:TMUX4827

大家好、

您能否在以下情况中提出问题和要求?

▷μ A 级联1
通过切换输入级、使用 FET 配置2:1配置。
采用4:1和8:1的旧 JRC IC
◆问题1
我想了解允许±12V 信号通过1.8V-5.5V 电源电压的机制。
它是否能够在内部泵入电荷以通过±12V 电压?

▷情况2
具有输入级切换的2:1配置由 FET 进行配置。
4:1使用旧的 JRC PGA。
◆问题1
它是在过零处进行开关以降低噪声吗?

◆请求
如果失真率为0.001%、则仅可用于中端音频产品。
我的希望是0.0001%可以考虑用于高端课程。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okustu:

    TMUX4827具有内部电荷泵设计。 要了解有关该设计优势的更多信息、请查看此 常见问题解答

    2.我不确定您的问题是否理解、但您能否更详细地解释您提出的问题?

    请求-多路复用器团队会将此考虑在内、以供将来的器件开发使用。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okustu:

    有任何更新吗?