This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:用于了解功率损耗的电流消耗

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1304348/ts3a27518e-current-consumption-to-understand-power-dissipiation

器件型号:TS3A27518E

大家好、

 TS3A27518EPWR 的最大负载电流消耗值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在绝对最大额定值中、通过开关的最大电流指定为±50 mA。 (该电流不会流过 VCC 或 GND、因此不会被消耗。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、当 Vcc 为3.3V 时、最大电流消耗是多少。 或如何计算 TS3A27518E 的功率损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要计算功率耗散、请参阅 [PDF]如何计算模拟开关的最高结温(Tj max)和最大功率耗散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    感谢您向我们提出问题。 除了 Clemens 有关计算功率耗散的意见外、我还想先链接一个应用手册 、该应用手册介绍如何防止 模拟开关电流消耗过大。

    这里最重要的要点可能是在典型应用中、当控制输入位于 GND 和 VDD 之间时、电流消耗会很高、当控制输入位于 GND 或 VDD 时、漏电流会很低。 好消息是、您已经挑选了一款具有1.8V 逻辑的器件、因此您不会遇到这个问题-这只是未来需要注意的事项。  

    如果您需要任何其他帮助或见解、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯